This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DS10224:TS3DS10224路线图问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DS10224, SN74CBTLV3126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1343706/ts3ds10224-ts3ds10224-roadmap-question

器件型号:TS3DS10224
主题中讨论的其他器件: SN74CBTLV3126

大家好、

我们是否具有路线图器件支持3通道输出并与 TS3DS10224相似?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Dane、

    我们目前还没有任何路线图、但您能否进一步说明3通道输出的含义? 您可以绘制预期的函数吗?
    在大多数情况下、有一些有创意的方法可以创建具有多个多路复用器的更多利基多路复用器功能。 这种解决方案在这里可以接受还是必须是单芯片解决方案?

    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    请参阅以下应用 SCH。 现在我们计划使用2 * 2通道来实现3个输出。 但其中一个问题是、如果我们使用双器件解决方案、延迟/延迟将会受到影响。 您有什么更好的想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    添加问题:

    是否可以评估通过 TSDS10224的两个级联后、PFTOUT-DP/N 输出的信号是否可以满足 TSDS10224 XTAL-CLK-P 的要求?
    目前,英特尔的演示板使用 PFT。 OUT-DP/N、用于通过第一级 TSDS10224将时钟发送到两个 CPU。 但是、由于需要向其他板发送额外的时钟、该时钟增加到了两个级别。

    英特尔 PDG 解决方案如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Dane、

    我可能会误解这里的用例、但想法是将 PFT_OUT 扇出到三个不同的位置?  

    使用 SN74CBTLV3126的类似解决方案能否正常工作?


    在这里、您只需要将输入馈送到全部4个通道。 电容会增加一点、因为从技术上讲、它是相同的总线、但如果周期仅为40ns (25MHz)、则在此实现方案中应该没有问题。

    请告诉我您和客户的看法。

    如果三个输出之间的延迟和延迟需要达到精确度,那么我们当然希望减少多路复用器级联的使用(请参见此处的应用手册 :使用多路复用器串联设计:级联多路复用器指南)。 不过、我们现在可以选择具有低而平坦的 RON 的多路复用器来帮助降低影响、但我认为上述解决方案可能是实现这一点的最佳方法。

    谢谢!
    Rami