This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:两个不同的电压(1.8V 和3.3V)输入到连续输出电压(1.8V)电平转换、而无需更改硬件

Guru**** 2510935 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, SN74AUP1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1344060/ts3a27518e-two-different-voltages-1-8v-and-3-3v-input-to-contant-output-voltage-1-8v-level-translation-without-hardware-change

器件型号:TS3A27518E
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1G17、SN74LVC1G17

根据随附的方框图、我将 A 侧连接在1.8V (VCCA) Domine、B 侧连接在3.3V (VCCB)。
我能否在不更改 VCCB 电压3.3V 的情况下在 VCCB 侧随机提供1.8V 或3.3V 数据(无需更改硬件)? 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此开关只有一个电源。 请阐明您指的是什么器件以及它是如何连接的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、可以针对我的要求提供任何 IC 建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来您想要一个电平转换器。

    您有多少个信号、每个信号的方向是什么、您使用什么协议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。

    我将其用于在1Hz 至1KHz 频率范围内运行的外部触发功能、并且外部脉冲电压电平为1.8V 或3.3V、这由用户决定。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看来、您只需要一个具有可过压输入的缓冲器、例如、SN74AUP1G17 (最高3.3V)或 SN74LVC1G17 (5V)。