请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CBTLV3257 您好 TI
目前、我们使用的是 TI 部件 SN74CBTLV3257PWR、 VCC 的多路复用器需要3.3V 电压、而我们用于 IO 的应用是 SPI 1.8V。
这是正确的应用吗? 还是需要选择 FET 多路复用器的1.8V 电压电平?
谢谢
杰瑞

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TI
目前、我们使用的是 TI 部件 SN74CBTLV3257PWR、 VCC 的多路复用器需要3.3V 电压、而我们用于 IO 的应用是 SPI 1.8V。
这是正确的应用吗? 还是需要选择 FET 多路复用器的1.8V 电压电平?
谢谢
杰瑞