This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:外部环回所需的差分插入损耗详细信息

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1340449/tmux646-required-differential-insertion-loss-details-for-external-loopback

器件型号:TMUX646

您好!

在我的设计中、2个 TMUX646器件用于同一 MIPI 器件上的外部环回 TX 和 RX 焊盘。 我们收到了 MIPI IP 供应商针对正确 MIPI 功能的差分插入损耗限值。

但 TMUX646数据表不提供插入损耗的详细信息、您能帮助提供单端和差分插入损耗的详细信息吗? 还有一个问题:我们可以添加两个 TMUX646插入损耗来获得组合插入损耗吗?  

谢谢。

马德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhu:

    您可以参考差分带宽图来确定插入损耗。   如您所见、1GHz 时的插入损耗通常约为1dB、6GHz 时的插入损耗约为3dB (标称值)。

    遗憾的是、我们没有为此器件表征的单端插入损耗。 但请注意、组合多路复用器会增加插入损耗。 您可以在 我们最新的应用手册中找到更多相关信息!