This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT16233:最大数据速率

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT16233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1327272/sn74cbt16233-maximum-data-rate

器件型号:SN74CBT16233

大家好、

您能否建议以下提到的器件型号支持的最大数据速率? 它是否支持 PCIe 第3代/第4代。
器件型号: SN74CBT16233

此致、
维奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它具有一个200 MHz 的额定带宽、这对于 PCIe 来说是不够的。

    您试图解决的实际问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    就像克莱门斯所说的那样、

    此设备带宽不足以支持多路复用 PCIe 信号。

    基本上,你需要一个具有 GHz 范围内带宽的多路复用器来支持这一点。

    TI 拥有围绕 PCIe 开关应用专门设计的无源多路复用器。 请 在此处查看我们的产品选择页面  

     

    但是、如果您尝试对  PCIe 参考时钟信号进行多路复用、那么器件或许能够做到这一点  

    PCIe 参考 时钟信号通常为 100MHz、因此从理论上讲、该器件可以支持该频率 。

    具体取决于您是多路复用 PCIe 信号、还是时钟信号将决定我们是否应使用该器件?

    此外、您需要 该多路复用器的16通道数是否还有具体原因?

    请告诉我您的看法?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有什么我可以帮助的更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我将关闭此主题、如果您有任何其他问题、请告诉我!