请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CBTLV3126 大家好、
我的客户在 AP 路由器设计中将 SN74CBTLV3126用作1.8V SPI 信号总线开关。
我想检查 VCC 引脚是否为3.3V、I/O 引脚高电平电压1.8V 是否正常?
如下表所示、我认为它无法正常工作、因为 VCC 3.3V 条件下的最小 VIH 为2V、但我希望您帮助进行仔细检查。
谢谢。
此致、
罗伊