This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3126:I/O 引脚电压检查

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1340176/sn74cbtlv3126-i-o-pin-voltage-check

器件型号:SN74CBTLV3126

大家好、

我的客户在 AP 路由器设计中将 SN74CBTLV3126用作1.8V SPI 信号总线开关。

我想检查 VCC 引脚是否为3.3V、I/O 引脚高电平电压1.8V 是否正常?

如下表所示、我认为它无法正常工作、因为 VCC 3.3V 条件下的最小 VIH 为2V、但我希望您帮助进行仔细检查。   

谢谢。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    客户可能无法在此设置中看到所需的性能/切换。 听起来它们需要一个具有1.8V 逻辑输入的器件。 TMUX1511之类的器件 可以提供此功能、同时保持 P2P 和较低的成本。  

    请告诉我这是否有帮助!

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    请注意、但我想再次确认1.8V 是每个通道的输入或输出电压、而不是控制信号电压。

    控制信号电压和 VDD 都是3.3V、每个通道输入和输出电压都是1.8V、能否成功工作? 以及它是否有任何严重的副作用?  

    此致、

    罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    很抱歉误解。 如果您的 VDD 为3.3V、则在 I/O 上使用1.8V 电压时不会出现问题。  

    此致、

    亚历克斯