This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6119:泄漏电流与源极或漏极电压的图-它们是否存在?

Guru**** 2390865 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6119, TMUX1119, TMUX6112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1332621/tmux6119-graphs-for-leakage-current-vs-source-or-drain-voltage---do-they-exist

器件型号:TMUX6119
主题中讨论的其他器件: TMUX1119

您好!

我想知道是否有图表显示 TMUX6119引脚的开启(或关闭)泄漏? 例如、我要查找等效的 TMUX1119数据表、图5-5/5-6。

在本例中、我要在 TMUX6119上查找+/-5V 电压轨数据。


谢谢、此致!
杰瑞·莫尔纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    在查看内部数据之后、我们似乎没有任何 关于 +/-5V 电源下器件泄漏电流的数据。

    我认为我们的最佳解决方案是为该多路复用器创建一个动态 RC 电路表示。 此 常见问题解答 可以为您提供相关指导、并让您查看  此器件的近似泄漏电流。

    如果您在对该器件进行系统评估期间有任何疑问、请告知我。

    我还会说明是否建议在将来的任何数据表修订版本中添加此信息。

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应 Kameron! 我会看一下您提到的常见问题解答。

    此致
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    而且、在+/-5V 电源供电时、导通泄漏电流实际上应该低于+/-15V 电源供电时的导通泄漏电流。

    此外、 +/-15V 电源条件下的漏电流应与关断漏电流相同。

    请查看常见问题解答、看看您的想法!

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron:


    感谢您添加信息。
    在具有极高阻抗模拟电路的设计中、我们确实需要低泄漏开关。 TMUX6119和1119是工作的理想器件。 在一个测试设置中、我们在大约1pA 的条件下测量了 TMUX6119的泄漏、这是一个很好的指示(样本1)。

    我查看了常见问题解答、但这并不能真正回答我的问题、除非我漏掉了一些内容。

    我在第一条消息中提到的1119图形表明漏电压与引脚上的电压有相关性...而且漏电流实际上开始越来越接近低压轨。  
    我知道这是一个苹果和橙子,因为1119是一个单轨部分,泄漏变得更严重接近0V ..而6119有+/-轨, 因此、如果电压大约为0V、我预计会比1119更好...但我希望一些数据来支持推测。

    谢谢!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    我理解、我原本想、如果我们像常见问题解答的这一部分那样查看泄漏电流、也许我们可以更深入地了解此器件的潜在泄漏。(但可能不需要这样做)

    泄漏电流实际上取决于系统中器件的温度。

    同样、查看数据表可知、tmux6119泄漏低于 tmux1119器件的泄漏。 因此、在0V 输入时 、泄漏电流应优于 tmux1119、但我们没有数据可确认这一点。  

    我还能做些什么来帮助您解决这个问题吗?  在大多数情况下(包括您的系统)、我是否满意地告诉您、tmux6119的泄漏电流应该简单地低于 tmux1119?

    请告诉我!

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron:

    感谢您的全力支持!
    我们已经发现、就0V 左右的泄漏问题而言、6119优于1119 ...因此在我们的设计中、我们在使用每种器件类型时都要小心。


    回到原始请求-如果您可以访问6119产品发布时的任何泄漏特性数据、即使它不是一个很好的报告、这也会有所帮助。


    例如、如果有25°C 的数据、在任何电压轨上(最好是+/-5V、但任何数据都将富有洞察力)、开关关闭时显示开关引脚上的泄漏与输入信号、这将是我们要寻找的结果。

    谢谢!此致!
    杰瑞·莫尔纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    噢、好、明白了、

    那么、这里是器件释放时的一些泄漏电流数据。

    为+/- 15V 电源和输入信号(VS 为10和-10V)

    这是在+12V 电源和输入信号下的(VS 为1和10V)

    如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron:


    哇! 这些数据真是太棒了。 非常感谢您的深入了解! 非常有帮助!
    需要说明的一点是、该数据是针对 TMUX6112的-我们是否可以假设制造工艺、I/O 结构和开关设计与 TMUX6119相同?

    再次感谢!
    我在 TI 支持方面的体验棒极了! Analog Devices 可以从 TI 这里学到很多!

    最佳
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉-现在我看到主标题显示6119。 在右侧列中、显示6112...can 您确认是哪一个?

    谢谢!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron:

    我想我们已经弄清楚了这个表。 这些数据都是很好的。 我们还使用了6112、这是很棒的洞察力。

    再次感谢!
    杰瑞