请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX7234 您好!
我们将 在其中一个设计中使用 TMUX7234PWR IC。 我附上了电路的图像。 您能否检查该设计是否功能正确?
如果附加的设计中需要更改任何设计、请告诉我。
此致、
尼特什
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们将 在其中一个设计中使用 TMUX7234PWR IC。 我附上了电路的图像。 您能否检查该设计是否功能正确?
如果附加的设计中需要更改任何设计、请告诉我。
此致、
尼特什
您好、Nitesh、
仔细观察您的设计、一切对我来说都很好!
我唯一要说的是、您可以使用0.1到10 uf 去耦电容。 您不需要同时使用这两者。
如果您对多路复用器的引脚有任何疑问、请查看该 常见问题解答、以供将来参考。
此致
卡梅隆