This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7234:用于审核的设计

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1328225/tmux7234-design-for-review

器件型号:TMUX7234

您好!

我们将 在其中一个设计中使用 TMUX7234PWR IC。 我附上了电路的图像。 您能否检查该设计是否功能正确?

如果附加的设计中需要更改任何设计、请告诉我。

此致、

尼特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh、

    仔细观察您的设计、一切对我来说都很好!  

    我唯一要说的是、您可以使用0.1到10 uf 去耦电容。 您不需要同时使用这两者。

     如果您对多路复用器的引脚有任何疑问、请查看该 常见问题解答、以供将来参考。

    此致

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kameron:

    感谢您提供反馈和信息。