This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:TS3A27518E 多个连接

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1325893/ts3a27518e-ts3a27518e-multiple-connections

器件型号:TS3A27518E
主题中讨论的其他器件:TMUX1574

大家好、

我计划连接多个 TS3A27518E。

在这种情况下、是否可以在100 MHz 下操作 CCLK?

如果操作困难、可能的速度是多少?

此外、您能否告诉我在此配置中应采取哪些预防措施?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    今天是 TI 的假日、明天我们将为您提供应对措施。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    查看完您的图后、可以看到、您将把信号从一个多路复用器传递到另一个多路复用器、然后时钟信号最终会到达 FPGA。 此设置称为级联多路复用器、我们提供了 详细介绍这一点的应用手册。

    由于您具有级联设置、通过两个多路复用器的信号的带宽将是多路复用器原始值的一半。

    例如

    您的带有2个多路复用器的新信号路径带宽将为120MHz、而不是该器件的数据表中那样的带宽为240MHz。

    120MHz 的带宽将小到、并且会导致100MHz (时钟)信号衰减。

    2 40MHz 至80MHz 的时钟信号不应导致太多  衰减 因为我们建议传递小于信号路径带宽1.5到3倍的信号。 您的新信号路径带宽为120MHz。

    降低时钟信号是否是您的应用的选项?

    请告诉我。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的回答。

    我们将与客户确认时钟信号速度是否可以降低到40 -80 MHz。

    如果我们在100MHz 进行控制、我们认为 TMUX1574将是不错的选择、是这样吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、tmux1574是此应用的理想选择、因为其带宽为2GHz、远高于 TS3A27518E (240MHZ)。

    即使您级联两个多路复用1574、信号路径的带宽也将约为1GHZ、这对于100MHz 时钟信号来说是绰绰有余的。

    为了帮助您的客户获得更多信息 、您可以向他们展示此常见问题解答、其中讨论了如何为 SPI/QSPI 应用选择多路复用器。

    请告诉我您的客户在查看 tmux1574后有何决定。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的答复。

    我们已与客户进行了检查、他们答复说4040 -80MHz 时钟信号速度没有问题。
    因此、我们已决定继续使用 TS3A27518E。

    此致、