This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23166:浮动 VCC 无高阻抗(在断电模式与断电保护中提供隔离)

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701, TS5A23166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1318190/ts5a23166-no-high-impedance-with-floating-vcc-isolation-in-powered-down-mode-vs-power-off-protection

器件型号:TS5A23166
主题中讨论的其他器件:DRV8701

您好!

我…在该应用中使用了 TS5A23166DCUR、但它没有我想象的那样运行。

这是图的原理图。

在 Vref 为2、5V 时、如果 LDO 关闭、VCC 应该为0V、但我有大约1、29V… 并且该电压随 Vref (位于 COM1中)的变化而变化。 如果 Vref 小于约1、9V、则 VCC 约为0、7V、且低于此 Vref 值、Vcc 变为0V、TS5A23166DCUR 正确关闭。

COM1 >2V 的电压似乎漏到 Vcc 并为 TS5A23166DCUR 供电。

我希望在 LDO 关闭时、TS5A23166DCUR 变为高阻抗。 会发生什么情况?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    很乐意帮您解决这个问题!

    1.在2.5Vreff 和 LDO 关闭的情况下、从 COM1和 no1的信号路径应该为 off hi z。断电保护仅适用于 信号路径 。 如果器件意外上电(通过上述电源电压设置),则不会为此器件激活断电保护。  

    器件没有从(输入或输出)到电源的 ESD 路径、因此 VCC 根本不应基于输入而变化。

    我想、在您关闭 LDO /将其断开后、电容器和 LDO 会提供一些电压。

    让我将这个问题发送给 LDO 团队、看看他们在这里是否可以提供帮助!

    此致

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    如果这是 TI 制造的 LDO、您能告诉我们它是什么器件型号吗?  否则、我们将无法提供关于 LDO 的任何支持。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kameron!

    感谢您的回答。

    LDO 实际上是驱动器 DRV8701 (DVDD)的 LDO、但不重要。

    为了简化电路、我在 LDO 输出和 TS5A23166之间放置了一个开关。

    - Vref 始终与2.5V

    - S1关闭和 S2关闭所有运行正常。

    - S1打开(真正的驱动器关闭)电压在 A=B=1,29V

    -那么,如果我打开 S2 ,电压 A=0V 和电压 B=2065V¿?

    未将其他引脚连接到 B 点。只有 TS5A23166的 C1和 Vcc。

    在这种情况下、如果我降低 Vref、那么该 Voltage 也会下降。 例如、如果 Vref = 1、8V、则 VB = 1、4V。 如果 Vref = 0、9、则 VB= 0、5V…

    ¿为什么?

    但是、在这种情况下、如果 I 将 Vref 降至0V、 然后再增加 Vref、直至2、5V、那么它运行正常。 VB 始终保持0V 且 COM-NO 处于高阻抗状态。

     我认为如果我在 Vref = 0时关闭 VCC、行为符合预期(高阻抗)、但 Vred 会增加。 但是、如果我在 Vref 大于1、5V 时关闭 VCC、则 TS5A23166会自动提供。 我找不到任何其他解释…

    你怎么看? 我知道这不应该是这样的。 对吧?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ger:

    我认为我们应该考虑 这样一个想法  、即即使在切断 s2时、电容器也会存储电荷并在多路复用器的 VCC 引脚上保持一个电压。

    如果 VCC 上的电压从不为零、则不会看到您要寻找的高阻态断电保护信号路径。

     我认为,如果我在 Vref = 0时关闭 VCC,行为符合预期(高阻抗)

    这基本上是多路复用器具有1.29v 电源并且没有输入。 因此、器件将有一个高 z 信号路径。  不建议为该器件使用1.65至5.5V 范围内的电源。

    但是如果我在 Vref >1.5V 时关闭 VCC,则 TS5A23166它会自行反馈

    在这种情况下、您基本上让多路复用器具有1.29v 的电源、并且在 IO/信号引脚上的信号大于1.5v。 不建议对此器件执行此操作。

    我认为 Stephen 可以对 电容器的实际放电有所帮助。 我认为 LDO 和需要放电的电容器之间存在连接。

    您对这些信息有何看法?

    请告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kameron!
    根据产品说明书、电容器仅为旁路100nF。
    我了解到、电容器在短时间内为 TS5A23166供电、并且这有一个不确定的状态、但电容器不能永久供电1、29V…… 该电压从某个位置耗尽、只有 TS5A23166连接、S2开路。
    总之、为了证明、我移除了电容器、并且具有相同的行为。
    如果关闭 VCC、COM1/2或 NO1/2上的电压仍为0、是否确保 TS5A23166切换至高阻抗?
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ger:

    好的、明白了、

    我将把它移回到多路复用线程、以便我们可以在那里解决它。

    1.您可以尝试 在 多路复用器的 VCC 引脚接地 且    NO1/2、COM1/2或 NO1/2上的电压大于0的情况下测试设备。 我认为 这里浮动电源可能是一个问题。

    2.  再次测试时可以尝试使用另一个 TS5A23166。

    让我们看看它在此测试后是否仍具有  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kameron!

    我有点困惑… 如果大家还记得、我在上一次测试中移除了电容器。 今天、我要将 VCC 接地、因为你很高、但现在我看到、如果我打开 S2、VB 为2065、但 NO1现在上的电压为0V (现在、如果我关闭 LDO、那么 No1=COM1、但如果然后我打开 S2、那么 No1 = 0、 尽管 VA 保持2065V)。 我不知道这为什么会发生变化… 但我确信、在打开 S2之前、No1=COM1。 我放置了电容器、但行为保持不变。

    无论如何、如果 LDO 处于关闭状态、NO1不应等于 COM1。

    回答您的问题:

    1. 如果 I GROUND Vcc、(VB=VA=0V)、则 TS5A23166转到高阻抗状态。 如果我移除接地端、则一切都保持不变(高阻抗)。
    2. TS5A23166、在所有情况下都发生了相同的

     

    我完成了其他测试。 我放了一个电流表。 在 LDO 关闭的情况下、1、4mA 从 VB 进入 VA。

    然后如果我放一个整流二极管(阳极 VA、阴极 VB)、那么一切都运行正常!  这可以是 MI 应用的解决方案、因为 Vcc 为3、2、并且信号低至2、5V、但我认为没必要…

     

    你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ger:

    但是如果这样我打开 S2,则 No1=0,尽管 VA 它保留2065V

    在这种情况下、多路复用器未通电、具有高阻态信号路径。

    我不知道为什么会发生更改… 但我确信、在打开 S2之前、No1=COM1。 我放置了电容器、但行为保持不变。

    2.很高兴听到问题的这一部分得到解决!  

    我同意您的二极管解决方案应该没有必要。 这是 因为该器件具有断电保护功能、这意味着从任何 IO 引脚到电源应该没有路径。 因此、 1.4mA 从 VB 变为 VA 的情况不应该发生。 您能否仔细检查设置并确认使用多个 TS5A23166时能够看到该电流

    此外、如果多路复用器 在10微秒的输入电压下 任意点  而且、如果 IO 引脚上有信号、多路复用器可能会损坏。  

    请告诉我重新测试的结果、我们可以尝试找出这一点。

    此致

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kameron!

    我现在有两个 TS5A23166、两者上都有大约1个4mA 从 B 变为 A。 我将在本周再尝试两次。

    正如大家所说的、如果我将这个点瞬间接地、那么这个电流会进入0mA 并保持在那里。

    我已经向生产部门确认了这一点、原型上的参考资料是 TS5A23166DCUR。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Ger

    好、理解、请告诉我该测试的结果。

    那么、我对 LDO 关闭和 s2连接的情况还有其他问题(在1.4ma 中)

    1.当你看到1.4ma 形式 vb 到 va,什么是 vB/va 电压?

    器件的所有信号引脚的电压是多少。 1号、2号、COM1、COM2?

    3.是否有电流流入此器件的信号引脚、从而提供1.4ma?

    在与设计团队交谈后、可能有些器件会为您的应用提供更好的断电保护、 (浮动电源、而不是零伏)  也可以使用通过整流器二极管创建的解决方案。

    请告诉我您的看法。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kameron:

    1.当你看到1.4ma 形式 vb 到 va,什么是 vB/va 电压?

       1、32V

    器件的所有信号引脚的电压是多少。 1号、2号、COM1、COM2?

       COM1=2.5V(in)

       - No1=2.5V(Out ),

       - COM2=1,4V (in )取决于电位计的位置

       - No2= 0.16V¿? (输出)

    是否有任何电流流入此器件的信号引脚、从而提供1.4ma?

       COM1引脚上是 Vref、并且在 COM2中返回了该值

    实际上、应用没有浮动电源。 只有 VCC (LDO)关闭、其电压应为0V。 我将 S2仅用于了解发生了什么情况。

    二极管是我需要的解决方案、但我必须重新设计 PCB… 我制造了50块 PCB。 如果有具有相同尺寸和引脚排列的更好替代方案、我会感兴趣。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ger:

    好的、我现在了解更多、谢谢。  

    基本而言、该器件的断电保护功能  完全 VCC=0v

    对于该器件、如果其电源上的电压 不完全为零  而且输入端的信号高于电源、  将创建一个 从 信号引脚到电源的路径、其中电流可通过器件上升。

    我们确实有一些器件可以 为 您的特定 应用提供断电保护、并且不需要外部二极管解决方案。  

    SN74CB3Q3305DCUR -它具有与当前器件相同的封装但引脚排列与当前器件不同、而且此器件的电源电流高于您现在使用的器件

     SN74CBTLV3126PWR 是1:1 4通道器件、但也可满足该应用程序的断电保护需求。

    最后、您的二极管解决方案没问题、但如果您想了解我这里提供的其他器件、请告知我!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kameron:

    好的、谢谢。 我会研究这些芯片。

    但我不明白… 我知道、如果 TS5A23166外部的某个设备在 VCC 引脚中保持1、3V、则会出现问题。 但导致 Vcc 引脚上出现1、3V 电压的是 TS5A23166本身... 此芯片上的电源保护有多大用处? 它是否仅在电压 NOx = COMx = 0时有效? 他的行为是奇怪和困惑。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Ger  

    针对此器件 仅当 VCC=0v 时,断电保护电路才会激活。 由于在该设计中、VCC 没有强下拉  至地、因此有一条从输入信号引脚到多路复用器电源的电流路径。 (请记住此设备)

    例如,如果将节点 b 下拉至接地。 该器件的电源电压为0V、断电保护功能将激活。

    我理解了混淆、因此为了澄清还有其他器件具有断电保护功能、将在0V 和5V 电源电压下激活 电源未强下拉至接地的情况下、 。 我之前建议的两个器件 在这个应用中工作得更好、并且不需要强下拉至接地电源来激活断电保护电路。

    我理解困惑、该器件具有断电保护功能且非常可靠。 断电保护(如果激活)可以阻止信号 0v 传输到 VCC。

    请告诉我、这是否有助于回答您的问题。  

    此致

    此致  

    卡梅隆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的 Kameron!

    非常感谢。 很高兴与您交谈

    此致