This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1309-Q1:CAN TXD - RXD 多路复用

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1309-Q1, TCAN1057A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1320545/tmux1309-q1-can-txd---rxd-multiplexing

器件型号:TMUX1309-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1057A-Q1

大家好、

我可以就 TXD-RXD 多路复用提出问题吗?

当我们想与两个 MCU 共享一个 CAN TXD - RXD 对时、TMUX1309-Q1可支持其多路复用。

在这种情况下、我们是否需要注意?

以 TMUX1309-Q1和 TCAN1057A-Q1组合为例、TMUX1309-Q1可以满足以下 TCAN1057A-Q1绝对最大额定值。

从电气特性的角度来看、TMUX1309-Q1可以支持、但如果您遇到任何其他问题、请告知我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多路复用数字逻辑信号没有特殊注意事项;只需检查开关是否支持电压和频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    正如 Clemens 提到的、主要考虑因素是信号和电源电压以及带宽。 只要考虑到了这些因素、就可以在应用中使用 TMUX1309-Q1。  

    您能否分享此应用的用例? 我注意到这是一款汽车器件、所以想知道这是什么应用。  

    此致、

    亚历克斯