This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:推荐适用于 SGMII (2.5GHz)应用的多路复用器

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX121, TMUX136, TMUX1511, TMUX646, TMUX131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1319108/tmux1574-recommended-the-mux-for-sgmii-2-5ghz-application

器件型号:TMUX1574
主题中讨论的其他器件:TMUX1511、TMUX121 、TMUX136、 TMUX646TMUX131

团队、您好!

我们正在寻找用于 SGMII 的解决方案、该解决方案需要2.5GHz 的速度(当前正在使用 TMUX1574PWR)

您能为 TMUX 推荐什么吗?

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我们有少数具有超过2.5GHz 带宽的器件。 只要这些器件符合您的电压 和配置要求、就能正常工作。 TMUX131、TMUX136和 TMUX646提供~6GHz 的带宽、而 TMUX1511和 TMUX121分别提供3GHz 和3.3GHz。 出于余量原因、我建议根据您的特定应用和用例配置需求使用6GHz 器件之一。  

    这里是这些设备的链接!

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    关于如何在我们的应用中选择 TMUX、我们需要您的建议。

    请参考以下示意图, 1xTMUX1574PWR + 2xDS25BR110TSDX (缓冲器)

    SGMII 速度2.5GHz

     

    问题1:对于 DS25BR110TSDX、该部件是否可用于 SGMII 接口?  是否可以将 VCC 连接到3.3V? 该 VCC 独立于输入接口、对吗?

    Q2:由于 TMUX1574PWR 只支持2GHz 的带宽、TMUX121支持3GHz 的带宽。

          带宽与速度之间是否存在相关性?  或者、只要速度低于带宽、它就足够了吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我们的一般经验法则是选择带宽为通过器件1.5倍的器件。 因此、对于2.5GHz 信号、我们建议最小为3.75GHz、以避免失真。 这样我们就可以得到  TMUX131、TMUX136和 TMUX646。 根据您上面的原理图、这里的 TMUX136和 TMUX646非常适合。 我建议使用 TMUX1511和 TMUX121、因为有些用户可能愿意接受一定程度的衰减。  

    请查看我们的常见问题解答页面、其中提供了有关 根据数据速率和带宽选择器件的一些信息。  

    此外、 根据数据表中的建议运行条件、DS25BR110TSDX 看起来可以提供3.3V 电压。 此器件属于 HSSC、因此、如果您有更多有关此器件的问题、我可以将该主题移到他们组。  

    此致、

    亚历克斯