This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4051-Q1:TMUX4051的典型抖动

Guru**** 2549820 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX4051-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1317070/tmux4051-q1-the-typical-jitter-of-the-tmux4051

器件型号:TMUX4051-Q1

大家好、

  如标题中所示,开关传播延迟的典型抖动是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX4051-Q1是无源开关;传播延迟由 RON 和 CON 形成的 R-C 滤波器引起。 ΔRON 约为 RON 的3%;没有关于 ΔCON 的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、su

    我同意克莱门斯所说的话。

    此外、在使用多路复用器的系统中、传播延迟通常取决于负载。  通常由多路复用器引入的少量传播延迟可以通过多路复用器的 r 和 c 值进行建模(如 Clemens 指出的那样)。  

    查看此 常见问题解答 、其中详细介绍了该主题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、  Clemens 和 Kameron:
    我们知道存在传播延迟。 对我们来说重要的是延迟的变化、即延迟的抖动。 TI 有任何相关数据吗? 延迟随温度的变化有多大?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CON 取决于几何形状、因此它可能实际上不受温度的影响。 而且、同一芯片上的多个开关可能会以相同的方式受到温度变化的影响、因此对于抖动而言、3%的传播延迟可能是一个很好的估计值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意克莱门斯关于这一点的看法,

    温度对传播延迟或称为延迟的延迟的变化 通道偏斜  ( 延迟的抖动) 我之前随附的常见问题解答介绍了如何计算 ti 多路复用器的通道偏斜。

    使用该常见问题解答、我能够找到此器件的通道偏斜。

    例如、

    假设该器件的电源电压为 VDD=5V 和 VSS=-5V 、连接到该器件的负载为1m Ω 和20pF。

    如果我们采用我列出的电源电压下的 Ron (60ohm)和 con (13pf)的典型值、 将20pf 添加到 CON 以表示 C LOAD、然后将多个值加在一起、我们得到的传播延迟为 1980ps  

     ΔRON 找到通道偏斜、我们取典型 值5 Ω(2 Ω)、然后将其与最初的60 Ω 值相加。

    将62欧姆 x 33pf 相乘  、得到= 2046ps

    4.新传播延迟之间的差异 (2046ps)  旧传播延迟 (1980ps) 将为我们提供该系统的通道偏斜(66ps)。

    该值约为您将看到的3%偏差 Clemens。

    如果您有任何其他问题、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens 和  Kameron,

    感谢你的帮助。 我想我对我的问题不够清楚。 这是我的问题:首先我向通道1发送一个信号、我会观察到输出存在延迟。 我将其称为延迟1。 接下来、我切换到其他通道、2、3、4等。 然后我再次切换到通道1、并通过开关发送另一个信号。 我将获得另一个延迟、我将其称为延迟2。 延迟1和延迟2之间的区别是什么? 该差异是温度的函数吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、好

      

     

    ! 我想我理解您现在的问题! 因此、该基于极点的延迟 Ron 平坦度 该值不在数据表中、但我们将其称为 内部通道偏斜。 因此、为了获得该延迟、您可以使用数据表中的 Ron 平稳值表并进行常见问题解答中的通道偏斜计算。 请记住将数据表中的 δ Ron 值替换为 Ron 平坦值。 使用60欧姆和150欧姆的传播延迟之间的差值将提供 通道间偏斜 。 ron 平坦度的变化也取决于温度、您的假设是正确的。 如果您需要更多帮助、请告诉我!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron,

    感谢 你的帮助。  

    我仍然想问、是否有短时间内抖动的特定数据? 这是否意味着它可以忽略不计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Suy

    此器件没有有关该规范的具体数据、该抖动应可忽略不计

    在正常操作中、您的 ron 平坦度不应太大、要 看到它增加到 最大150值 这意味着器件需要在相当长的时间内处于最高工作温度条件下。

    不过、以便进一步说明这一点。 如果我们使用上面建议的方法来确定内部通道偏斜、我们得到的值为(4950ps -1980 ps)= 2970 ps 或2.97ns。 这 在您的系统中应该可以忽略不计。  

    如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kameron,

      我得到了它,非常感谢您。