This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX2889:当输入为 PWM 信号(600kHz)时的输出衰减问题

Guru**** 2585925 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072, TMUX2889, TS5A23160, DRV2605, TS5A26542, TMUX6234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1312765/tmux2889-output-attenuation-problem-when-input-is-a-pwm-signal-600khz

主题中讨论的其他器件:TMUX2889TS5A23160、TMUX1072、 DRV2605TS5A26542、TMUX6234

器件型号: TMUX2889

您好、TI!

可以在 TMUX2889数据表页面中找到。 10 -图6-14. 插入损耗随频率变化的关系图、

我们可以看到在1MHz 处没有插入损耗。

但我们将600kHz/5V PWM 信号作为输入发送到 D1/D2引脚。

10个周期后、我们会看到电压衰减。

CH1 => TMUX2889 D1引脚、CH2 => TMUX2889 S1A 引脚。

为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如过冲/下冲所示、不存在带宽问题。

    电源电压是多少? S1A 上的负载是多少? 请展示原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    但是,我看到另一个人在论坛上问一个类似的问题。 => TMUX2889YBHEVM:PWM 信号通过问题传递-开关和多路复用器论坛-开关和多路复用器- TI E2E 支持论坛

    电路原理图如下所示。

    负载对于 S1A 和 S2A,它是 LRA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我在 D1/D2输入端增加串联电阻以减少过冲/下冲、

    但我仍然看到 电压衰减、FYR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Delo、

    这是当前的美国假期、所以希望明天能有更全面的响应、但通过快速检查、很有趣的是、它在10个周期后发生。 此时还有其他情况发生吗? 在发生该事件时、您能否检查电源和控制引脚?
    我还想查看另一个未选择的通道 S1B、以查看是否在生成分压器的 S1B 和 S1A 路径上发生了某种短路情况。 让我们首先尝试看看电压被分离的位置。 它将有助于确定正在发生的事情。  

    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    CH1 - D1引脚、CH2 - S1A、CH3 -功率 VDD 引脚、CH4 -控制 SEL 引脚

    无 SEL 变化、无功率降。

    关于 S1B、我们可以测量类似的波形、但此时 SEL 引脚为低电平。

    我使用了功率计进行检查、但 S1A 和 S1B 之间没有短路、它应该不会在 S1B、FYR 上看到该 PWM 波形。  

    CH1 - D1引脚、CH2 - S1A、CH3 - CONTROL SEL 引脚、CH4 - S1B 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Delo、

    我进一步研究了这一点、看起来问题与较大的波动有关。 该器件通常用于音频应用;因此电压摆幅更小、频率更低(< 20kHz)。 对于该器件、5V @ 10MHz 被认为是频率摆幅较大的值、因此栅极在保持上升时会遇到一些问题。
    话虽如此、看起来您使用的确实是单面电源并通过开关(0至5V)传递严格正信号。 您选择此器件的原因是什么?  
    类似 TS5A2654的器件可以在这里使用吗? 仍然是具有低 RON 的2通道2:1、可支持高达5V。 它的架构不同于 TMUX2889、因此摆幅应该不是问题。  
    如果您需要关断保护(在 VCC = 0V 时隔离开关)、TS5A23160也可以工作。
    如果您需要关断保护功能和专用使能引脚来关闭两个通道、TMUX1072将是具有低 RON、5V 的最佳选择。

    请告诉我、这些工具是否符合您的要求、或者您有任何其他问题。
    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    我们希望对 PWM 信号使用1:2多路复用器(例如 DRV2605输出)。

    如果最大 LRA  校准模式下的摆幅为10V @600kHz。

    您是否有建议的组件?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Delo、

    我对这里的标准有点困惑。 您发送的波形为10MHz 和5V 摆幅及5V 电源、但您的要求是10V 摆幅和600kHz。
    我可以帮助您找到合适的器件、您能否更具体地说明您将需要的电源、频率和实际 I/O 电压(摆幅)?

    谢谢。
    Rami
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    我们的波形应该是5V@600kHz PWM 信号、 您为何指的是10MHz 5V 摆幅?

    正常工作模式为0~5V 摆幅 PWM 信号、但触觉驱动器将使用最大值。  LRA  校准模式下的10V 摆幅 PWM 信号。  

    这就是我问的最大值的原因。 10V@600kHz。 如果10V 输入不是常见的分量、我们可以继续使用5V 600kHz 来满足多路复用器输入要求。

    我们可以修复 PWM 输出以保持 MAX。 5V 输出。

    VDD =我们可以提供3.3V 或5V 电源、IO 输入= 0~5V @ 600kHz (10V 越好)、LRA 最大值 电流要求= 130mA、控制 SEL 引脚= 1.8V GPIO 输出。  

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Delo、

    我想我之前在10MHz 而不是1MHz 的谈话中有一个拼写错误、并对频率感到困惑。 抱歉。 感谢您澄清您的需求  

    不幸的是、我认为我们并不能完美满足所有系统需求、但我能找到的最接近的解决方案是:  

    TS5A26542是与 TMUX2889类似的2通道2:1、可支持高达5V 和600kHz 的电压、峰值开关电流高达700mA、因此130mA 没问题。 唯一的问题是 VIH/VIL 电平不是1.8V 逻辑兼容。 不过、您可以在控制输入端添加转换器、使其兼容。  


    如果电流完全可以限制、TMUX6234将是另一种选择。 6234将能够支持5V 电源和5V I/O 要求(遗憾的是、不是10V、除非您添加了10V 电压轨)。 但在~电源电压下、它无法支持您的130mA (0°C 380mA 峰值)电流。
    它将兼容1.8V 逻辑。 100MHz 带宽应该很容易支持600kHz 信号。


    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    您可以帮助申请  TS5A26542 EVM 吗?

    首先、我想在我们的板上对其进行验证。

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Delo、

    很遗憾、我进行了彻底的搜索、但在 TI 找不到目前与该封装兼容的任何电路板。

    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    谢谢、我会找到当地的 FAE 来查找 EVM 或其他支持。