器件型号: TMUX2889
您好、TI!
可以在 TMUX2889数据表页面中找到。 10 -图6-14. 插入损耗随频率变化的关系图、
我们可以看到在1MHz 处没有插入损耗。
但我们将600kHz/5V PWM 信号作为输入发送到 D1/D2引脚。
10个周期后、我们会看到电压衰减。
CH1 => TMUX2889 D1引脚、CH2 => TMUX2889 S1A 引脚。
为什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: TMUX2889
您好、TI!
可以在 TMUX2889数据表页面中找到。 10 -图6-14. 插入损耗随频率变化的关系图、
我们可以看到在1MHz 处没有插入损耗。
但我们将600kHz/5V PWM 信号作为输入发送到 D1/D2引脚。
10个周期后、我们会看到电压衰减。
CH1 => TMUX2889 D1引脚、CH2 => TMUX2889 S1A 引脚。
为什么?
您好、Clemens:
但是,我看到另一个人在论坛上问一个类似的问题。 => TMUX2889YBHEVM:PWM 信号通过问题传递-开关和多路复用器论坛-开关和多路复用器- TI E2E 支持论坛。
电路原理图如下所示。
负载对于 S1A 和 S2A,它是 LRA。
嗨、Delo、
这是当前的美国假期、所以希望明天能有更全面的响应、但通过快速检查、很有趣的是、它在10个周期后发生。 此时还有其他情况发生吗? 在发生该事件时、您能否检查电源和控制引脚?
我还想查看另一个未选择的通道 S1B、以查看是否在生成分压器的 S1B 和 S1A 路径上发生了某种短路情况。 让我们首先尝试看看电压被分离的位置。 它将有助于确定正在发生的事情。
谢谢。
Rami
尊敬的 Rami:
CH1 - D1引脚、CH2 - S1A、CH3 -功率 VDD 引脚、CH4 -控制 SEL 引脚
无 SEL 变化、无功率降。
关于 S1B、我们可以测量类似的波形、但此时 SEL 引脚为低电平。
我使用了功率计进行检查、但 S1A 和 S1B 之间没有短路、它应该不会在 S1B、FYR 上看到该 PWM 波形。
CH1 - D1引脚、CH2 - S1A、CH3 - CONTROL SEL 引脚、CH4 - S1B 引脚
嗨、Delo、
我进一步研究了这一点、看起来问题与较大的波动有关。 该器件通常用于音频应用;因此电压摆幅更小、频率更低(< 20kHz)。 对于该器件、5V @ 10MHz 被认为是频率摆幅较大的值、因此栅极在保持上升时会遇到一些问题。
话虽如此、看起来您使用的确实是单面电源并通过开关(0至5V)传递严格正信号。 您选择此器件的原因是什么?
类似 TS5A2654的器件可以在这里使用吗? 仍然是具有低 RON 的2通道2:1、可支持高达5V。 它的架构不同于 TMUX2889、因此摆幅应该不是问题。
如果您需要关断保护(在 VCC = 0V 时隔离开关)、TS5A23160也可以工作。
如果您需要关断保护功能和专用使能引脚来关闭两个通道、TMUX1072将是具有低 RON、5V 的最佳选择。
请告诉我、这些工具是否符合您的要求、或者您有任何其他问题。
谢谢!
Rami
尊敬的 Rami:
我们的波形应该是5V@600kHz PWM 信号、 您为何指的是10MHz 5V 摆幅?
正常工作模式为0~5V 摆幅 PWM 信号、但触觉驱动器将使用最大值。 LRA 校准模式下的10V 摆幅 PWM 信号。
这就是我问的最大值的原因。 10V@600kHz。 如果10V 输入不是常见的分量、我们可以继续使用5V 600kHz 来满足多路复用器输入要求。
我们可以修复 PWM 输出以保持 MAX。 5V 输出。
VDD =我们可以提供3.3V 或5V 电源、IO 输入= 0~5V @ 600kHz (10V 越好)、LRA 最大值 电流要求= 130mA、控制 SEL 引脚= 1.8V GPIO 输出。
谢谢~
嗨、Delo、
我想我之前在10MHz 而不是1MHz 的谈话中有一个拼写错误、并对频率感到困惑。 抱歉。 感谢您澄清您的需求
不幸的是、我认为我们并不能完美满足所有系统需求、但我能找到的最接近的解决方案是:
TS5A26542是与 TMUX2889类似的2通道2:1、可支持高达5V 和600kHz 的电压、峰值开关电流高达700mA、因此130mA 没问题。 唯一的问题是 VIH/VIL 电平不是1.8V 逻辑兼容。 不过、您可以在控制输入端添加转换器、使其兼容。
如果电流完全可以限制、TMUX6234将是另一种选择。 6234将能够支持5V 电源和5V I/O 要求(遗憾的是、不是10V、除非您添加了10V 电压轨)。 但在~电源电压下、它无法支持您的130mA (0°C 380mA 峰值)电流。
它将兼容1.8V 逻辑。 100MHz 带宽应该很容易支持600kHz 信号。
谢谢。
Rami