主题中讨论的其他器件: TMUX7212、 THP210
您好!
请注意、TMUX7612何时推出?
我还有关于 SEL 输入的一些问题。 数据表指出 SEL 输入端有一个内部下拉电阻器。
如果 SEL 输入未连接或我是否应使用额外的外部下拉电阻器、该电阻器的阻值是多少?这些开关是否保持开路?
SEL 输入的逻辑电平是否与 TMUX7212的逻辑电平相同? 我问的是、因为没有 SEL 输入的逻辑电平规格。
今天就介绍到这里。
此致、
斯蒂芬
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请注意、TMUX7612何时推出?
我还有关于 SEL 输入的一些问题。 数据表指出 SEL 输入端有一个内部下拉电阻器。
如果 SEL 输入未连接或我是否应使用额外的外部下拉电阻器、该电阻器的阻值是多少?这些开关是否保持开路?
SEL 输入的逻辑电平是否与 TMUX7212的逻辑电平相同? 我问的是、因为没有 SEL 输入的逻辑电平规格。
今天就介绍到这里。
此致、
斯蒂芬
您好 NIR、
感谢您的答复。
我们将 在 IEPE 传感器应用中将 TMUX7612与 THP210搭配使用。
TMUX7612开关一对反馈电阻器、THP210的断电输入和电流源。
还有另一个问题出现:根据 TMUX7212的数据表、建议将外露焊盘连接到 VSS、而 TMUX7612的数据表建议将外露焊盘连接到 GND。
在我们的情况下、VSS = GND、但在情况下、VSS 可能低于 GND 当我想使用同一设计的两个芯片时、应该将外露焊盘连接到哪里?
此致、
斯蒂芬