This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7612:可用性和 SEL 输入

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7612, TMUX7212, THP210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1312003/tmux7612-availability-and-sel-input

器件型号:TMUX7612
主题中讨论的其他器件: TMUX7212THP210

您好!

请注意、TMUX7612何时推出?

我还有关于 SEL 输入的一些问题。 数据表指出 SEL 输入端有一个内部下拉电阻器。

如果 SEL 输入未连接或我是否应使用额外的外部下拉电阻器、该电阻器的阻值是多少?这些开关是否保持开路?

SEL 输入的逻辑电平是否与 TMUX7212的逻辑电平相同? 我问的是、因为没有 SEL 输入的逻辑电平规格。

今天就介绍到这里。

此致、

斯蒂芬  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    此器件将在今年晚些时候发布。  

    我将在明天通过 EOD 返回给您有关电阻器值和开关状态的信息。

    是的、 逻辑电平与 TMUX7212中的相同。 它们都 与1.8V 控制输入兼容。

    此外、您能否详细说明您正在使用或计划 使用 TMUX7612的应用?

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR、

    感谢您的答复。  

    我们将 在 IEPE 传感器应用中将 TMUX7612与 THP210搭配使用。

    TMUX7612开关一对反馈电阻器、THP210的断电输入和电流源。

    还有另一个问题出现:根据 TMUX7212的数据表、建议将外露焊盘连接到 VSS、而 TMUX7612的数据表建议将外露焊盘连接到 GND。

    在我们的情况下、VSS = GND、但在情况下、VSS 可能低于 GND 当我想使用同一设计的两个芯片时、应该将外露焊盘连接到哪里?

    此致、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    首先、我想您对这两者感到困惑。 TMUX7612必须连接至 VSS、而 TMUX7212可保持悬空或接地。  

    为了在同一设计中使用两个芯片、应将外露焊盘连接到 VSS。

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    为电阻器值的延迟响应表示歉意、得到这一值花费了比预期更长的时间。

    内部下拉电阻的值为5 M 欧姆。

    此外、 如果 SEL 输入断开、开关将保持断开(OFF)。  

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!