This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4051:选择信号所需的电流是多少?

Guru**** 2511975 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4051, ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1310237/cd74hc4051-how-much-current-did-select-signal-cost

器件型号:CD74HC4051
主题中讨论的其他器件: ULN2003A

我的系统有大约20个 CD74HC4051、它们具有相同的选择信号、

我应该为选择信号提供的最小电流是多少?

我的 MCU 只有每个 GPIO 有20mA、我不确定它是否起作用。

如果电流不足、能否使用 ULN2003A 改善电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制输入泄漏电流规定为小于1 µA、因此可以忽略不计。

    控制输入的电容将相加、但如果您不需要极快的切换、20× 10 pF 仍然可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YC、您好!

    器件控制开关具有电压特性:

    您的 MCU 将能够为选择开关提供具有适当电压电平的足够电流。  

    谢谢。

    近红外