This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX36S08:MUX36S08IPW 多路复用器 IC 发生故障、在引脚8和 GND 引脚之间观察到电阻变化

Guru**** 2511325 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7308F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1296299/mux36s08-mux36s08ipw-mux-ic-failed-resistance-change-observed-across-pin-8-and-gnd-pin

器件型号:MUX36S08
主题中讨论的其他器件:TMUX7308F

团队、您好!

我们将 MUX36S08IPW 多路复用器用于4 -20mA 传感器。

我们有2个 IC、各种情况下都出现了故障。

条件1:  

引脚8和 GND 上的电阻显示为1.8k。

条件2:

引脚5和 GND 之间的电阻显示为2.6K

根据我们与新 IC 的观察结果、端口与地之间的电阻应单位为兆欧、而不是千欧。

该电阻已干扰我们的读数、获取异常值。

请仔细研究这一问题,并告诉我问题的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuvakumar、

    您能否与我们的开关以及您的测试布局分享您的系统原理图?

    这将非常有助于为您的请求提供解决方案。

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR Gilgur、

    我附上了我们系统的示意图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Yuvakumar、

     MUX36S08IPW 没有断电保护功能(该功能在器件未通电时处于高阻抗模式)。 因此、引脚上的电阻较低。

    我们在不同的主题上有一个类似的问题: https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1282161/ts5a2066-no-high-impedance-without-vcc?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=not%252520high%252520impedance%252520output# 

    我可以建议使用具有断电保护功能的 TMUX7308F: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmux7308f.pdf?ts = 1701279938190&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTMUX7308F 

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nil:

    我在上面已经讲过了。

    条件1:  

    引脚8和 GND 上的电阻显示为1.8k。

    条件2:

    引脚5和 GND 之间的电阻显示为2.6K

    只有这2个引脚的电阻最小、其余引脚的 W.R.F 接地其为高电阻、单位为兆欧。

    我认为仅此特定端口就已损坏。

    同样、在此之后、随着引脚4和 GND 之间的电阻减小、我们面临同样的问题、这是我们替换的第三个 IC。

    更换后、它将运行良好3至4天、然后它将失败。

    请为这个问题提出一个解决方案。

    仅供参考:所有测量的电阻值均处于设备关闭状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Yuvakumar、

    漏极和 S2引脚上的负 ESD 单元似乎发生了一些损坏。 您提到、不同器件的不同输入上发生了此情况(引脚5用于第一个实例、引脚4用于第二个实例)。 但两者都连接到压力传感器、因此我倾向于认为问题来自传感器产生的信号。 当这些二极管几天不被触摸时、损坏的唯一方法是某种过冲或欠冲条件、这可能导致一些过大电流通过这些正向偏置的 ESD 单元二极管并损坏它们。  
    我知道这里很难问,因为它似乎每3天或4天发生一次,但有任何事件发生与损害一致。 理想情况下、监控温度感测的输入有助于更清楚地了解何时发生损坏。  

    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rami、

    感谢您的反馈。

    我们在持续监控该系统、但静态单元仍在测试中。

    系统将能够正常工作、突然之间它产生异常值、如果我们在此阶段检查电阻、IC 可能变得糟糕、这就是我们在工作条件下观察到的情况。

    欢迎提出任何避免这种损害的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuvakumar:

    遗憾的是、 在我们确定问题的根源之前、我们无法给出任何建议。

    请持续监控系统、并让我们知道测试结果是什么。  

    谢谢。
    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuvakumar、

    您的问题是否已得到解决?

    谢谢。

    近红外