请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX6111 主题中讨论的其他器件:TMUX7411F、
尊敬的 TI 支持团队:
是否存在与 TMUX7411F 一样从源极/漏极到电源轨的 ESD 二极管?
是否可以通过将 IADA_IN/IADA_OUT 电流限制在小于30 mA 来实现过压保护?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ralph:
TMUX6111在 S/D 引脚到电源轨之间确实有 ESD 二极管。 指示器是上的最大值。 输入电压 额定值。 对于带有钳位二极管的器件、输入电压将被限制为 VDD 或 VDD +某个电压(即0.3V、0.5V)、但是没有正向钳位二极管的器件将具有相应的数值。
要回答您的主要问题-是的、在这种情况下、您可以通过将电流限制在小于30 mA 来实现过压保护。
谢谢!
亚历克斯