This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6111:是否存在从源极/漏极到电源轨的 ESD 二极管?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7411F, TMUX6111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1304612/tmux6111-are-there-esd-diodes-from-soucre-drain-to-the-supply-rails

器件型号:TMUX6111
主题中讨论的其他器件:TMUX7411F

尊敬的 TI 支持团队:

是否存在与 TMUX7411F 一样从源极/漏极到电源轨的 ESD 二极管?
是否可以通过将 IADA_IN/IADA_OUT 电流限制在小于30 mA 来实现过压保护?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S 和 D 引脚确实有连接到 VSS 和 VDD 的钳位二极管、并且将钳位电流限制在30 mA 以下不会损坏器件。

    (您的电路必须能够处理这些流入电源的电流。 对于 ESD 事件、正常的去耦电容器就足够了;对于瞬态或直流电压、您可能需要额外的保护。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    TMUX6111在 S/D 引脚到电源轨之间确实有 ESD 二极管。   指示器是上的最大值。  输入电压  额定值。 对于带有钳位二极管的器件、输入电压将被限制为 VDD 或 VDD +某个电压(即0.3V、0.5V)、但是没有正向钳位二极管的器件将具有相应的数值。

    要回答您的主要问题-是的、在这种情况下、您可以通过将电流限制在小于30 mA 来实现过压保护。  

    谢谢!

    亚历克斯