This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6221:该器件是否适用于13.56MHz RFID (ISO15693、ISO 14443等)?

Guru**** 2586215 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6221, TMUX7221, TMUX4827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1293420/tmux6221-would-this-part-work-for-13-56mhz-rfid-iso15693-iso-14443-etc

器件型号:TMUX6221
主题中讨论的其他器件: TMUX7221TMUX4827

您好!

  在一个应用中、我们有一个 RFID 收发器(STMicro ST25R3916B)、它输出差分天线信号、然后通过天线多路复用器以选择16个不同的 PCB 迹线天线之一。 天线很小、直径约为1英寸、读取距离非常接近、可能为0.5英寸。 目前、天线多路复用器只有16个不同的 DPDT 继电器、由 MSP430控制。 但我们想用基于硅的解决方案来代替继电器、以降低噪声和成本。 TMUX6221是否工作? 天线信号是双向的、约为+-6V;请参阅随附的。 我认为我们需要为芯片提供+/-15V 的电源、以便有足够的余量。 2欧姆的 Ron 不是问题、因为我已经将两个信号衰减几欧姆。 根据数据表、-3dB 带宽为45MHz、因此应该足够了。 如果需要、则占空比较低、<1%。 最后、控制逻辑电压的标称值为3.3V、但我可以根据需要进行调整。

我还看到有 TMUX7221;这是相同的器件、但可以处理更高的电压吗? 有任何好处吗?

还有 TMUX4827、但它采用0.4mm 间距的严格 BGA 封装、这将需要更高规格的电路板。 它的带宽为72MHz、但数据表中的图6-22显示、在50kHz 以上、电压摆幅限制为+/-2V、因此该部分在一定程度上是同步的。

最后、如何获取此类电路板或开发板的样片进行测试? 这将是已经在市场上的产品的一个变化、而且数量相当可观。

谢谢。

德里克

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek 您好!

    查看此 TMUX6221或 TMUX7221后 、这两个器件是此继电器替代应用的绝佳选择。 45MHz 的 TMUX62221带宽意味着当系统信号的频率低于您的系统信号的频率时、该信号不会发生显著衰减。 在这种情况下、占空比无关紧要。  查看该 应用手册 、其中详细介绍了如何使用多路复用器替代继电器。

    除了订购样片、请访问 TI.com、键入您要查找的产品的名称 、然后点击"申请样片"。

    如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我  

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 TMUX6221或 TMUX7221何时可供购买? TI 网上商店或通过特许经销商。

    BTW、现在样片无法正常使用;它会将我重新定向至客户支持中心主页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek 您好!

    我想我明白发生了什么。 您可能需要登录 TI.com、以便尽可能购买器件、获取样片和查看库存。

     

    如果您需要任何其他帮助、请告诉我。

    非常乐意提供帮助!

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我能够为 TMUX6221下样片订单、但随后我的样片订单被取消。 没有说明原因。 我再试一次、但是您是否打算主动提供此器件的样片?

    TMUX6221/TMUX7221何时发布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek 您好!

    我正在努力为您解决此问题、我将与另一个内部团队讨论 TI.com 上此器件的问题是什么

    我将向您介绍此问题的最新状态、尽快得到解决、如果不尽快、应在本周结束前提供一些信息

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ARGH -我现在输入了两个样片申请:一个是 TMUX6221、一个是 TMUX7221、 但两者都已被取消。 如何获取这些器件进行测试?

    谢谢。

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek 您好!

    很抱歉订购这些器件时出现问题。 我已经联系了我们的 TI.com 样片团队、目前正在等待他们的回复。

    我将向您介绍此问题的最新状态、尽快得到解决、如果不尽快、应在本周结束前提供一些信息

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek 您好!

    正如快速更新一样、TI.com 样片团队 已优先上报此问题、并确定您的样片订单取消的原因以及该问题何时解决、以便您获取这些器件的样片。 与此同时、您可以尝试查看是否可以对另一个多路复用器器件进行采样、仅查看采样请求是否适用于另一个器件。

    同时 、此处 是一个筛选出的可支持您的+-15V 电源的器件列表。 此列表中的部分器件为1:1双通道器件、部分为1:1四通道器件。 如果您决定使用1:1 4通道器件进行采样、可以  在此应用中将未使用的引脚悬空。

    样片团队提供更多信息后、我会立即向您更新。 我还将在下周晚些时候向您通报最新情况、

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、能否请我与南加州的销售联系人谈一下? 该项目 是相当数量的 TI 器件(每个电路板具有一定数量。 20个 TMUX6221 + MSP430、电源等)、因此我们想直接与 TI 内部人员进行交谈。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek 您好!

    很抱歉回复延迟。 我正在努力获取更新表单 TI.com 样片团队、看看我是否可以让您与 TI 销售团队成员取得联系。

    请让我们的内部团队了解更多信息、我会在收到更多信息后立即更新此主题

    Rgards,

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek 您好!

    在与内部 TI 样片团队交谈后、您现在应该能够从 TI.com 订购样片。

    如果有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    卡梅隆