主题中讨论的其他器件: TMUX7221、 TMUX4827
您好!
在一个应用中、我们有一个 RFID 收发器(STMicro ST25R3916B)、它输出差分天线信号、然后通过天线多路复用器以选择16个不同的 PCB 迹线天线之一。 天线很小、直径约为1英寸、读取距离非常接近、可能为0.5英寸。 目前、天线多路复用器只有16个不同的 DPDT 继电器、由 MSP430控制。 但我们想用基于硅的解决方案来代替继电器、以降低噪声和成本。 TMUX6221是否工作? 天线信号是双向的、约为+-6V;请参阅随附的。 我认为我们需要为芯片提供+/-15V 的电源、以便有足够的余量。 2欧姆的 Ron 不是问题、因为我已经将两个信号衰减几欧姆。 根据数据表、-3dB 带宽为45MHz、因此应该足够了。 如果需要、则占空比较低、<1%。 最后、控制逻辑电压的标称值为3.3V、但我可以根据需要进行调整。
我还看到有 TMUX7221;这是相同的器件、但可以处理更高的电压吗? 有任何好处吗?
还有 TMUX4827、但它采用0.4mm 间距的严格 BGA 封装、这将需要更高规格的电路板。 它的带宽为72MHz、但数据表中的图6-22显示、在50kHz 以上、电压摆幅限制为+/-2V、因此该部分在一定程度上是同步的。
最后、如何获取此类电路板或开发板的样片进行测试? 这将是已经在市场上的产品的一个变化、而且数量相当可观。
谢谢。
德里克