This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:TMUX646 MIPI CSI 开关

Guru**** 2553360 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX646, TS5MP645, TMUX646EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1297160/tmux646-tmux646-mipi-csi-switch

器件型号:TMUX646
主题中讨论的其他器件: TS5MP645

尊敬的先生:

在我们的应用中、需要将两个2通道的 MIPI 摄像头连接到 i.mx 8处理器。 imx8每次只能访问一个摄像头。  
1)我们能否将两个摄像机以相同的差分信号连接到 i.mx 8,即从 imx8连接到两个摄像机(采用 Y 拓扑)的 MIPI clk?
2)如果以上是否,那么哪个部分最适合将两个相机连接到 imx8(一次访问一个)
3) TMUX646和 TMUX645的寿命如何
4)  TMUX646与 TMUX645之间的区别是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavesh:

    是的、可以在同一差分信号上连接两个摄像头。

    TMUX646的寿命估算如下:  

    我假设您指的是 TS5MP645:

    这两款器件之间的主要区别在于 TS5MP645具有低 Con 和低 Ron、而 TMUX646具有更高的带宽。 在功能方面、TS5MP645可兼容1.8V 电压、而 TMUX646与1.2V 逻辑兼容。  

    有关这些器件的更多信息:  

    TS5MP645: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ts5mp645.pdf?ts = 170119018181855&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTS5MP645 

    TMUX646: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmux646.pdf?ts = 1701190183148&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTMUX646 

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR
    1.can 您共享  TS5MP645和 TMUX646组件的寿命  
    2、能否分享两个 MIPI CSI2摄像头连接到 CPU 单个 MIPI 端口的任何示例设计
    因为它们是差分线路,所以没有看到 PCIe 或 USB 或 HDMI 信号直接连接在2发送器 和1 CPU 接收器在同一端口(就像我们做的 I2C 信号,其中多个 发送器连接到单个 CPU)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavesh:

    我似乎误解了你的要求。  

    1.我们目前还没有停止使用这些设备的计划。 我不能给你任何寿命的估计,但他们的时间是可用的。

    2.这是我根据您的请求找到的最佳参考设计: https://www.ti.com/lit/ug/tidueb1/tidueb1.pdf?ts = 1701369120347&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:
    共享的参考设计未显示在同一线路上连接到 MIPI 摄像头的 CPU 单个端口。  
    该文档介绍了多路复用器开关的电源拓扑、

    根据我的理解、MIPI CSI 是点对点、而不是多点、henec 希望确认我的理解程度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavesh:

    您的理解是正确的、但正如我之前提到的。 我提供的参考设计就是有关该主题的最佳参考设计。

    您在布局中是否担心某些问题?  

    谢谢。

    近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    1)在我们的应用中,我们将使用3个通道(1 clk+2数据),在这种情况下,对于未使用的 MIPI 引脚有什么建议?
    2)所述的 X TALK -40dB 是 TMUX646的频率
    3)数量为1k 和10k 时的成本是多少  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavesh:

    1.对于未使用的 MIPI 引脚、我建议通过一个50欧姆的端接电阻将它们接地。  

    2.在1250MHz 频率下测量-40dB 的串扰

    3、价格请查阅我们的产品页面: https://www.ti.com/product/TMUX646。 我还将向我们的营销团队发送电子邮件、跟进您的请求。

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据评估板 TMUX646EVM、每个差分信号对的两端各有50欧姆、每个差分信号对地各有50欧姆。
    1)根据我的理解、只有在不使用信号时、50欧姆接地才有效、请确认

    2)每个差分信号的50欧姆电阻是否必须?

    3)为什么每个信号都使用跳线连接到 VDD 或 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavesh:

    1.是的。正确。在不使用引脚的情况下、将50欧姆电阻器用作下拉电阻器。  

    2.您不必在应用中使用它们。 仍然可以在该引脚上驱动信号。  

    3. 在需要上拉或下拉引脚信号的情况下,可以使用该跳线。

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、近红外
    根据我们的应用、我们有2个数据通道和1个 clk 通道、因此其他数据通道应通过50欧姆连接到 GND。 根据附加的图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavesh:

    是的、由于不使用其他通道 、因此建议通过端接电阻器将这些引脚接地、如您的图像所示。  

    我们有一个有关此主题的常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1095179/faq-what-to-do-with-unused-pins-exposed-thermal-pads 

    谢谢。

    近红外