主题中讨论的其他器件: TS5MP645、
尊敬的先生:
在我们的应用中、需要将两个2通道的 MIPI 摄像头连接到 i.mx 8处理器。 imx8每次只能访问一个摄像头。
1)我们能否将两个摄像机以相同的差分信号连接到 i.mx 8,即从 imx8连接到两个摄像机(采用 Y 拓扑)的 MIPI clk?
2)如果以上是否,那么哪个部分最适合将两个相机连接到 imx8(一次访问一个)
3) TMUX646和 TMUX645的寿命如何
4) TMUX646与 TMUX645之间的区别是什么