This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1247:应用

Guru**** 2586755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1294751/tmux1247-application

器件型号:TMUX1247

器件型号 TMUX1247DCKR 被指定用于支持模拟和数字信号输入和输出。  该设计要求是对两个信号进行多路复用;一个是模拟信号、另一个是数字信号。 它是说一次只能支持这两种信号中的一种、还是可以同时支持模拟和数字信号?


数据表中也指定了 Vil 和 Vih 电平、但是未指定 Vol 和 Voh 电平。 这些值对于验证该器件是否可在应用中使用非常重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闭合开关的行为类似于电阻器;模拟和信号都将通过。

    I/O 通道没有开关阈值、因为它未缓冲。 (VIL/VIH 规格仅适用于控制输入。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rutvik:

    感谢您提出有关该器件的一些澄清。 克莱门斯在这里讲了一个好的观点。 此器件(以及我们的其他模拟开关)可以在模拟信号和数字信号之间进行多路复用-因此它们同时受到支持。  

    对于 VIL/VIH 规格、这些仅与控制输入有关、在本例中为 SEL 引脚。 因此、这些电平用于指示要使 SEL 成为逻辑0或逻辑1、需要实现的阈值。  

    此致、

    亚历克斯