请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1247 器件型号 TMUX1247DCKR 被指定用于支持模拟和数字信号输入和输出。 该设计要求是对两个信号进行多路复用;一个是模拟信号、另一个是数字信号。 它是说一次只能支持这两种信号中的一种、还是可以同时支持模拟和数字信号?
数据表中也指定了 Vil 和 Vih 电平、但是未指定 Vol 和 Voh 电平。 这些值对于验证该器件是否可在应用中使用非常重要。