请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CB3Q3245 您好、团队成员:
数据表显示 NC 没有内部连接、所以我应该将 NC 引脚连接到 GND 还是将其保持悬空?
我还应该将散热焊盘连接到 GND 吗?
此致、
桑原启
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、团队成员:
数据表显示 NC 没有内部连接、所以我应该将 NC 引脚连接到 GND 还是将其保持悬空?
我还应该将散热焊盘连接到 GND 吗?
此致、
桑原启
对 NC 引脚执行什么操作都无关紧要。
散热焊盘可以悬空或接地;请参阅 [FAQ]在哪里连接逻辑 QFN 器件的散热焊盘?
在低频应用中、未使用的总线引脚可以保持悬空。 对于高频应用、建议通过一个端接电阻器(约50 Ω)将这些未使用的输入接地。 请参阅 [常见问题解答]如何处理未使用的引脚和外露散热焊盘?