This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3245:NC 和散热焊盘连接

Guru**** 2378850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1292180/sn74cb3q3245-nc-and-thermal-pad-connection

器件型号:SN74CB3Q3245

您好、团队成员:

数据表显示 NC 没有内部连接、所以我应该将 NC 引脚连接到 GND 还是将其保持悬空?

我还应该将散热焊盘连接到 GND 吗?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对 NC 引脚执行什么操作都无关紧要。

    散热焊盘可以悬空或接地;请参阅 [FAQ]在哪里连接逻辑 QFN 器件的散热焊盘?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 Clemens 说的外、NC 引脚未与器件进行电气连接、对器件运行没有任何影响。

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kameron-San、

    感谢您的回答。 我还有一个问题。

    是否应连接未使用的总线引脚(A1、A2...) 至 GND?

    此致、
    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在低频应用中、未使用的总线引脚可以保持悬空。 对于高频应用、建议通过一个端接电阻器(约50 Ω)将这些未使用的输入接地。 请参阅 [常见问题解答]如何处理未使用的引脚和外露散热焊盘?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens-San:

    感谢您的快速回答!

    高频的频率等级是多少?

    是100MHz、高频吗?

    此致、
    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、基本就是这样。 (串扰是一种模拟属性;没有硬性限制。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    我同意克莱门斯关于这一点的看法。

    如果您还有任何问题、敬请告知!