This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23157-Q1:TS5A23157引脚6和放大器的内部阻抗值;引脚10

Guru**** 2469920 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1288870/ts5a23157-q1-what-is-the-internal-impedance-value-for-ts5a23157-pin-6-pin-10

器件型号:TS5A23157-Q1
主题中讨论的其他器件:TS5A23157PCA9306

您好、 TI 工程师,

  在,的 PCB,中,我们发现当通电 连接到 TS5A23157引脚10的网络上出现异常900mV 电压。 在,的设计中、,Ω 引脚10通过2.2k Ω 电阻拉高至1V8。电源好像已被分压。 ,测量引脚10与 GND。之间的阻抗、该值为2.4Kohm?您可以共享有关引脚10和引脚6阻抗值的信息。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、 绿色 示波器中的波形是我提到的引脚10网络、相应的原理图设计为 CSI_AB_I2C0_CLK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yepeng、您好!

    TS5A23157在 引脚6和引脚10中的内部阻抗为180Ω、电源为1.8V。  

    面临的问题作出恰当的回应。 您能否解释一下引脚9和引脚7 (NC1和 NC2)是否悬空?  

    此外、NO1上的电压电平是多少?它连接到了什么电压电平?

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR,

      引脚9和引脚7 (NC1和 NC2)悬空,未连接。

     2. No1 网络没有上拉电阻器。,因为我们认为 I1被拉至高电平,C1将连接到 No1、C1网络具有上拉电阻器。

     3. 下图是一个简单的原理图,请帮我们回顾这个设计,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yepeng、您好!

    关于原理图、 我建议将悬空引脚接地。 除此之外、它看起来很好。

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、近红外  

       感谢评论,和我有尝试使悬空引脚连接到 GND 今天,但 PIN6和引脚10仍然异常时,加电.

        您能,~引脚6和引脚10上的电压电平,异常的原因吗、正如您可以看到下面的图,当引脚10上电压为700mV (__LW_AT__900mv)时、引脚10上的电压为700mV、但我们在大约50ms 后设计为1V8?、然后引脚10上的电压为正常值 1V8。  

        您能否在实验室中对其进行验证? 请确保您身边的引脚6 和引脚10在上电时正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yepeng、您好!

    您能否测试  与系统其余部分隔离的 TS5A23157?

    根据我的理论、可能会导致这个奇数信号的原因是 SOC 和 PCA9306可能在与开关不同的时间导通、从而导致信号滞后。

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,NIR,

      在我们的系统中,VDD_1V8_HS 在  VDD_1V8_CAM 之后通电, 、因此引脚6和10将比引脚8和1之前的1v8  5.

      在数据表,中、我们没有看到任何关于 芯片电源序列的要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yepeng、您好!

    我可能 误解了您的评论、但我的意思是系统中的其他设备(下面突出显示)可能导致了此问题。

    我认为 SOC 或/和 PCA9306在与  TS5A23157不同的时间通电、这会导致信号滞后。

    您能否测试 TS5A23157与其他器件的连接 情况、以确保我们的器件导致了此问题?  我想了解我们的器件是否存在问题、或者是由系统中的其他器件引起的。

    谢谢。

    近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR,

      当 TS5A23157与其他器件断开连接,问题 消失。  

      也许我没有说明、在我们的系统中、对于 TS5A23157芯片、引脚6和10将首先有电压信号、因为 VDD_1v8_CAM 的加电早于 VDD_1V8_HS。 换句话说、在 PIN8 VCC 上电之前、输出端口 PIN6和10将是1V8电压电平。 您认为此设计有问题吗?

        我们认为电源序列是导致该问题的原因、因为当我们将 VDD_1V8_HS 设置为在引脚6和10之前上电时、系统是正常的。  

       您能否分享一些关于 TS5A23157的内部块的信息?  我们想知道为什么在 VCC 之前通电时引脚6和10上的电压会异常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yepeng、您好!

    现在我明白了、感谢您的澄清。  

    在该器件上电之前在引脚6和10上存在电压信号是一个设计缺陷。 器件没有断电保护功能(如果在器件关闭时有足够高的电压信号、器件可能会损坏)。  

    "我们认为电源序列是导致该问题的原因、因为当我们将 VDD_1V8_HS 设置为在引脚6和10之前上电时、系统是正常的"。  

    我同意您的想法、这可能是导致此问题的原因。 我建议 重新设计您的系统、以便 TS5A23157 在 I/O 引脚上接收到电压信号之前通电。

    谢谢。

    近红外   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,NIR

      我看到,谢谢!