主题中讨论的其他器件:TS5A23157、 PCA9306
您好、 TI 工程师,
在,的 PCB,中,我们发现当通电 连接到 TS5A23157引脚10的网络上出现异常900mV 电压。 在,的设计中、,Ω 引脚10通过2.2k Ω 电阻拉高至1V8。电源好像已被分压。 ,测量引脚10与 GND。之间的阻抗、该值为2.4Kohm?您可以共享有关引脚10和引脚6阻抗值的信息。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、 TI 工程师,
在,的 PCB,中,我们发现当通电 连接到 TS5A23157引脚10的网络上出现异常900mV 电压。 在,的设计中、,Ω 引脚10通过2.2k Ω 电阻拉高至1V8。电源好像已被分压。 ,测量引脚10与 GND。之间的阻抗、该值为2.4Kohm?您可以共享有关引脚10和引脚6阻抗值的信息。


您好、近红外
感谢评论,和我有尝试使悬空引脚连接到 GND 今天,但 PIN6和引脚10仍然异常时,加电.
您能,~引脚6和引脚10上的电压电平,异常的原因吗、正如您可以看到下面的图,当引脚10上电压为700mV (__LW_AT__900mv)时、引脚10上的电压为700mV、但我们在大约50ms 后设计为1V8?、然后引脚10上的电压为正常值 1V8。
您能否在实验室中对其进行验证? 请确保您身边的引脚6 和引脚10在上电时正常

Yepeng、您好!
我可能 误解了您的评论、但我的意思是系统中的其他设备(下面突出显示)可能导致了此问题。

我认为 SOC 或/和 PCA9306在与 TS5A23157不同的时间通电、这会导致信号滞后。
您能否测试 TS5A23157与其他器件的连接 情况、以确保我们的器件导致了此问题? 我想了解我们的器件是否存在问题、或者是由系统中的其他器件引起的。
谢谢。
近红外
您好 NIR,
当 TS5A23157与其他器件断开连接,问题 消失。
也许我没有说明、在我们的系统中、对于 TS5A23157芯片、引脚6和10将首先有电压信号、因为 VDD_1v8_CAM 的加电早于 VDD_1V8_HS。 换句话说、在 PIN8 VCC 上电之前、输出端口 PIN6和10将是1V8电压电平。 您认为此设计有问题吗?
我们认为电源序列是导致该问题的原因、因为当我们将 VDD_1V8_HS 设置为在引脚6和10之前上电时、系统是正常的。
您能否分享一些关于 TS5A23157的内部块的信息? 我们想知道为什么在 VCC 之前通电时引脚6和10上的电压会异常
Yepeng、您好!
现在我明白了、感谢您的澄清。
在该器件上电之前在引脚6和10上存在电压信号是一个设计缺陷。 器件没有断电保护功能(如果在器件关闭时有足够高的电压信号、器件可能会损坏)。
"我们认为电源序列是导致该问题的原因、因为当我们将 VDD_1V8_HS 设置为在引脚6和10之前上电时、系统是正常的"。
我同意您的想法、这可能是导致此问题的原因。 我建议 重新设计您的系统、以便 TS5A23157 在 I/O 引脚上接收到电压信号之前通电。
谢谢。
近红外