This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3251:波形失真

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1288065/sn74cbtlv3251-waveform-distortion

器件型号:SN74CBTLV3251

您好!

在信号从主芯片输出并通过 SN74CBTLV3251后、方波将在60MHz 下失真、

我们想知道这里的问题可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74CBTLV3251具有200 MHz 的额定带宽。 图2中的衰减已经发生在60 MHz 上、因此我想电路中会有额外的电阻和电容。 是否有任何长迹线、电缆或连接器? 请展示原理图和电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 是我的方框图。 我们仍然想知道为什么通过开关的信号会在60 MHz 处失真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请指明电缆和端接(如果有)的特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.keysight.com/.../passive-probe-10-1-500-mhz-1-3-m.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    探头可能没问题。 DUT 和 SN74CBTLV3251是如何连接的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 杜邦线路连接 DUT 和 SN74CBTLV3251  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Calvin、

    我正在从该主题进行合并: https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1287379/sn74cbtlv3251-signal-pass-the-switch-ic-will-be-distortion


    此处并没有什么内容真正突出作为根本原因、但您能否在波形上澄清每个波形代表的是什么。
    绕过多路复用器是否为黄色?通过多路复用器是否为绿色? 似乎即使没有多路复用器、信号完整性也会在60MHz 处下降、而通过多路复用器的60MHz 信号可能会由于额外的电容而下降更多。 DUT 是什么、那里的电容是多少? 我看到您的探头为9.5pF。  
    另外、电路板布线看起来是什么样的? 它们特别长还是特别厚?  
    除了 DUT、您是否还有其他可用于调试的源?

    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些电缆(及其连接器)的电容和电感可能非常高。

    如果要测量预期解决方案的高频特性、则必须创建真正的 PCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.

    图1:30MHz

    黄色(Probe1):控制器输出

    绿色(Probe2):SN74CBTLV3251PWR 后的输出

     

    图2:60MHz

    黄色(Probe1):控制器输出

    绿色(Probe2):SN74CBTLV3251PWR 后的输出

     

    2.

    DUT (受测器件)是 IC 控制器的输出端子。


    3.

    开关 IC 示例如下图所示

    4.

    我们还尝试使用函数发生器直接传递输出信号。

    测量结果如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    对于此类高频应用、不建议使用 DuPont 导线、因为它们具有高寄生电容、会导致信号失真。   

    请提供所连接的所有内容的设置图片吗?  

    您的问题可能与寄生失真或噪声有关。

    谢谢。

    近红外