您好!
在信号从主芯片输出并通过 SN74CBTLV3251后、方波将在60MHz 下失真、
我们想知道这里的问题可能是什么?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在信号从主芯片输出并通过 SN74CBTLV3251后、方波将在60MHz 下失真、
我们想知道这里的问题可能是什么?


你好, 克莱门斯·拉迪施
这是我的方框图。 我们仍然想知道为什么通过开关的信号会在60 MHz 处失真?

嗨、Calvin、
我正在从该主题进行合并: https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1287379/sn74cbtlv3251-signal-pass-the-switch-ic-will-be-distortion
此处并没有什么内容真正突出作为根本原因、但您能否在波形上澄清每个波形代表的是什么。
绕过多路复用器是否为黄色?通过多路复用器是否为绿色? 似乎即使没有多路复用器、信号完整性也会在60MHz 处下降、而通过多路复用器的60MHz 信号可能会由于额外的电容而下降更多。 DUT 是什么、那里的电容是多少? 我看到您的探头为9.5pF。
另外、电路板布线看起来是什么样的? 它们特别长还是特别厚?
除了 DUT、您是否还有其他可用于调试的源?
谢谢。
Rami
1.
图1:30MHz
黄色(Probe1):控制器输出
绿色(Probe2):SN74CBTLV3251PWR 后的输出
图2:60MHz
黄色(Probe1):控制器输出
绿色(Probe2):SN74CBTLV3251PWR 后的输出
2.
DUT (受测器件)是 IC 控制器的输出端子。
3.
开关 IC 示例如下图所示

4.
我们还尝试使用函数发生器直接传递输出信号。
测量结果如下所示: