主题中讨论的其他器件: TCA5405、 TCA9536、 LMH6720、TCA9537
你好
我想将 DG884 8 x 4宽带视频交叉点阵列多路复用器替换为 LMH6580。
我在此产品上缺少一个功能、即4个禁用输出功能。
地址 A3可用作输出关断命令。 那里
有四个开漏禁用引脚、当器件处于活动状态时、
特定输出已关闭。 它们旨在直接连接到
与 CLC410电流反馈运算放大器的 DISABLE 引脚配合使用。
此功能是否具有8x4模拟交叉点?
感谢你的帮助。
请参阅随附的 DG884数据表、请参阅第3页第 A3位