This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6580:LMH6580

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9537, LMH6580, TCA5405, TCA9536, LMH6720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1282188/lmh6580-lmh6580

器件型号:LMH6580
主题中讨论的其他器件: TCA5405TCA9536LMH6720、TCA9537

你好
我想将 DG884 8 x 4宽带视频交叉点阵列多路复用器替换为 LMH6580。
我在此产品上缺少一个功能、即4个禁用输出功能。

地址 A3可用作输出关断命令。 那里
有四个开漏禁用引脚、当器件处于活动状态时、
特定输出已关闭。 它们旨在直接连接到
与 CLC410电流反馈运算放大器的 DISABLE 引脚配合使用。

此功能是否具有8x4模拟交叉点?

感谢你的帮助。
请参阅随附的 DG884数据表、请参阅第3页第 A3位

e2e.ti.com/.../DG884.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不会制造具有单独禁用输出的任何此类开关。 您将需要使用单独的 GPIO、或 TCA5405或 TCA9536等 I/O 扩展器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了根据我的理解添加更多背景信息、LM6580 具有串行控制的器件输入和输出、 而 D884具有可直接访问的  选择引脚、用于控制开关配置。 可以控制这两个器件以禁用输出的任何输入、但 D884具有额外的引脚、用于向 CLC410器件发送禁用信号、从而告知 它连接到的输出已禁用、该引脚也可以禁用运算放大器。

    在查看多路复用器产品系列时、我找不到添加了 D884功能的器件。

    首先要帮助我更好地理解的是使用此 LM6580、这是您的应用可接受的串行控制开关配置?

    如果是、我们可以尝试使用其他产品线、如 Clemens 、建议为您找到具有竞争力的解决方案  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要多路复用器的8x4矩阵。
    对多路复用器进行编程的串行模式不是问题。 该多路复用器缺少的唯一功能是4个开漏禁用输出、该输出允许直接连接到 CLC410禁用引脚。 在本例中、我们将驱动 LMH6720的 SD 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供额外信息。

    因此、我认为最好研究一下适用于该应用的 Clemens 解决方案。 因此、我会将该线程发送到 正确的产品线、以查看 IO 扩展器是否可以帮助获取禁用功能。

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DRUILHE:

    是的、IO 扩展器允许您的系统具有额外的 GPIO 端口。 我们的 IO 扩展器(如 TCA9536和 TCA9537)能够提供额外的4个 GPIO 以供使用、并通过 I2C 总线进行配置和控制。 这些 GPIO 也可用作开漏输出。  

    为了禁用下拉 FET、将器件设置为输入配置、并将器件设置为高阻态。 当您要拉低时、请将输出端口寄存器设置为低电平、然后将配置寄存器从输入模式更改为输出模式。  

    此致、

    泰勒