This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:不含直流偏置的开关平衡信号

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1282377/tmux646-switching-balanced-signals-without-a-dc-bias

器件型号:TMUX646

你(们)好!  

我的应用不是 MIPI、但该器件的性能在串扰、插入损耗、带宽等方面非常适合我的应用。

我想使用此器件通过平衡-非平衡变压器使用50欧姆线路驱动器通过 CAT5电缆驱动100欧姆差分对、从而切换一些我要驱动的平衡信号。  

我担心平衡-非平衡变压器会失去任何有用的直流偏置、因此信号会浮动并可能削波电源轨/导致失真。 我在这里关注一下是对的吗? 我真的不想添加直流偏置电阻器、因为这会给我的电路的功能带来其他问题。  

随附的原理图显示了这样的概念:平衡-非平衡变压器的引脚1和3没有直流电压基准、因此 MIPI 开关 U5无法在建议的工作电压范围内保证信号。 引脚4和5 (非平衡侧)将具有进一步的信号链基准、通过 U1和 U6、因此我不关心这一侧。

我的频率范围是1MHz 到250MHz。 在50欧姆的非平衡侧(2V 峰间)、我的信号电平最高将是10dBm。

非常感谢任何指导。

谢谢

托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    如果进入多路复用器的信号电压超出建议的工作条件、则可能导致多路复用器 损坏。

    只是为了澄清 如果通过 U5的信号最终是  1MHz 到250MHz 战队(2V 峰值到峰值),那么您的应用应该是好的)然而,我们不知道,当然

    我认为、最好的办法是弄清您是否可以使用其他的 线路驱动器来帮助您避免丢失任何直流偏置。 TI 射频团队可能能够帮助您解决这些问题、所以我会将这些问题发送给他们看一下!

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron:  

    感谢您的答复。 我实际上使用的是具有单端输出的 DDS 驱动器。 原因是、我需要将其通过具有单端接口的射频功率计进行传输。 我需要测量输出信号的回波损耗或 VSWR、这就是我具有此约束的原因。 我可以进一步研究如何使用1V8基准和一些高值电阻器(例如1V8的任一侧4.7M Ω)偏置平衡信号、但我肯定会对您的射频团队提供的任何建议感兴趣-感谢您联系我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron:  

    不用担心-我以另一种方式使用平衡-非平衡变压器、并使用中心抽头来偏置网络。  谢谢