你(们)好!
我的应用不是 MIPI、但该器件的性能在串扰、插入损耗、带宽等方面非常适合我的应用。
我想使用此器件通过平衡-非平衡变压器使用50欧姆线路驱动器通过 CAT5电缆驱动100欧姆差分对、从而切换一些我要驱动的平衡信号。
我担心平衡-非平衡变压器会失去任何有用的直流偏置、因此信号会浮动并可能削波电源轨/导致失真。 我在这里关注一下是对的吗? 我真的不想添加直流偏置电阻器、因为这会给我的电路的功能带来其他问题。
随附的原理图显示了这样的概念:平衡-非平衡变压器的引脚1和3没有直流电压基准、因此 MIPI 开关 U5无法在建议的工作电压范围内保证信号。 引脚4和5 (非平衡侧)将具有进一步的信号链基准、通过 U1和 U6、因此我不关心这一侧。
我的频率范围是1MHz 到250MHz。 在50欧姆的非平衡侧(2V 峰间)、我的信号电平最高将是10dBm。
非常感谢任何指导。
谢谢
托尼