This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308-Q1:EN 引脚紧密接地

Guru**** 2470150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1281574/tmux1308-q1-en-pin-tight-to-ground

器件型号:TMUX1308-Q1

大家好、

客户需要将 EN 引脚紧固至 GND 以节省 GPIO、因为数据表中没有与 EN 引脚相关的时序要求。 只能 关闭所有 SW。 如果客户可以接受、他们可以接受吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表第10.2.2节显示:

    如果器件所需的上电状态已禁用、则使能引脚应具有弱上拉电阻器、并由 MCU 通过 GPIO 进行控制。

    相反、如果器件所需的上电状态为启用(或您无关)、则可以将/EN 引脚直接连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    是、只要客户不关心加电状态、EN 引脚就可以接地。

    谢谢。

    近红外