请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1308-Q1 大家好、
客户需要将 EN 引脚紧固至 GND 以节省 GPIO、因为数据表中没有与 EN 引脚相关的时序要求。 只能 关闭所有 SW。 如果客户可以接受、他们可以接受吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户需要将 EN 引脚紧固至 GND 以节省 GPIO、因为数据表中没有与 EN 引脚相关的时序要求。 只能 关闭所有 SW。 如果客户可以接受、他们可以接受吗?