This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A4594:关于内部电阻器的查询

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A4594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1278238/ts5a4594-query-regarding-internal-resistors

器件型号:TS5A4594

您好!

 根据附加的图像、我们在设计中使用了 TS5A4594DBVR。  

此处、 TS5A4594DBVR 的目的是连接或断开仪表放大器引脚2与3之间的665 Ω 电阻、为仪表放大器(IA)选择增益= 1或10。

当我们测试该电路时、我们观察到 IA 的行为古怪。 IA 的输出没有达到预期的效果。 但是、当我们移除 TS5A4594DBVR 和665 Ω 时、IA 能够按预期正常运行。

当我们刚刚移除665欧姆并在 电路中保留 TS5A4594DBVR、那么该功能仍然不正确。 只有在移除 TS5A4594DBVR 和665 Ω 时、IA 的功能才正确。

我们刚刚检查了 IC TS5A4594DBVR 引脚相对于接地端的电阻。 从引脚 NO 到接地端、我们观察到了近50K 欧姆。 是否预计会出现该电阻? 我们坚信、这种电阻会导致电路中的高音。 请告诉我们您对此有何看法。

此致、

维耶塔 HN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS5A4594损坏。

    放大器输入端的电压范围是多少? 低于 GND 或高于 V+的电压会损坏开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    放大器输入端的最大电压范围为0V 至3.2V。 这会损坏 IC 吗?

    实际上、当我们在放大器输入端发送0V 电压时、我们在放大器输出端观察到接近-2V 的电压。 该-ve 偏移持续用于所有电压、直至输入电压为3.2V。

    当我们移除模拟开关时、它会按预期工作(即放大器输入端的0V 至3.2V 正反映在放大器输出上)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 COM/NO 引脚的电压低于5V 时、您的电路正常。

    TS5A4594已损坏、但我不知道原因。 (一种可能是 ESD。)

    尝试更换芯片。 这种情况是在一个电路板上发生还是在所有电路板上发生?