This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308-Q1:TMUX1308-Q1关于 A0、A1、A2引脚问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1277397/tmux1308-q1-tmux1308-q1-about-a0-a1-a2-pin-issue

器件型号:TMUX1308-Q1

您好、支持团队

TMUX1308-Q1关于 A0、A1、A2引脚可以连接到 MCU 的 I/O 电压3.3?

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    TMUX1308-Q1的地址引脚可以连接到3.3V 而不会出现问题。 正如 Clemens 在数据表中指出的性能特性、这些引脚的电压最高可达5.5V。  

    此致、

    亚历克斯