主题中讨论的其他器件: TMUX646、 TS3DV642-Q1
大家好、
感谢您的支持。
1.可以使用 TS5MP645作为方框图吗?
2. 对于此类应用、是否有任何推荐的 Q 级和非 Q 级器件型号?

Br、
吉米
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
感谢您的支持。
1.可以使用 TS5MP645作为方框图吗?
2. 对于此类应用、是否有任何推荐的 Q 级和非 Q 级器件型号?

Br、
吉米
你好、Jimmy、
是的、您可以按照方框图中的建议使用该器件。
2.是对于汽车应用程序,请使用 TS3DV642-Q1。
这里提供了一个有用的 常见问题解答 、可帮助您了解有关 MIPI 应用中多路复用器的更多信息
嗨、Jimmy:
Kameron 今天不在办公室、但我将跳到这里并提供支持。
我对您在这里提到的应用不是很熟悉。 我相信这是某种形式的24位图像处理技术、但多路复用器在此应用中是如何工作的。 您是否尝试多路复用 RGB 的所有24个并行数据位? 根据所需的解决方案、快速搜索了是否需要支持3.3V -150MHz。 这是否精确到您的需求?
对于支持低压应用的高通道数、高带宽器件、TMUX646在此处也是您的最佳选择。 这款 P2P 器件比您之前强调的 TS5MP645新一些、可支持更高的带宽、且更加便宜一点。 不过、这是非汽车类的。 您的相关申请是否也是汽车类申请? 如果是、那么 上面提到的 TS3DV642-Q1可能是最佳选择。 我需要其中的2个。
如果我不清楚具体请求、您能详细说明应用用例是什么吗?或者甚至提供一张图片、可能会有所帮助!
谢谢。
Rami