This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP645:我们是否可以在这种条件下使用 TS5MP645?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5MP645, TMUX646, TS3DV642-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1268201/ts5mp645-can-we-use-ts5mp645-at-this-condition

器件型号:TS5MP645
主题中讨论的其他器件: TMUX646TS3DV642-Q1

大家好、

感谢您的支持。

1.可以使用 TS5MP645作为方框图吗?

2. 对于此类应用、是否有任何推荐的 Q 级和非 Q 级器件型号?

Br、

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    是的、您可以按照方框图中的建议使用该器件。

    2.是对于汽车应用程序,请使用  TS3DV642-Q1

    这里提供了一个有用的 常见问题解答 、可帮助您了解有关 MIPI 应用中多路复用器的更多信息  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron:

    太棒了! 感谢您的链接。 对我来说、了解应用很有帮助。  

    Br、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron:

    简短的问题。 因为这个问题是 MIPI 应用中的多路复用器。 我们 在并联(RGB888)应用中是否具有多路复用器?

    Br、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy:  
    Kameron 今天不在办公室、但我将跳到这里并提供支持。

    我对您在这里提到的应用不是很熟悉。 我相信这是某种形式的24位图像处理技术、但多路复用器在此应用中是如何工作的。 您是否尝试多路复用 RGB 的所有24个并行数据位? 根据所需的解决方案、快速搜索了是否需要支持3.3V -150MHz。 这是否精确到您的需求?  
    对于支持低压应用的高通道数、高带宽器件、TMUX646在此处也是您的最佳选择。  这款 P2P 器件比您之前强调的 TS5MP645新一些、可支持更高的带宽、且更加便宜一点。 不过、这是非汽车类的。 您的相关申请是否也是汽车类申请? 如果是、那么 上面提到的 TS3DV642-Q1可能是最佳选择。 我需要其中的2个。

    如果我不清楚具体请求、您能详细说明应用用例是什么吗?或者甚至提供一张图片、可能会有所帮助!

    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    有任何更新吗?

    只是想看看我们是否可以提供帮助!