您好、团队成员:
我的客户对 TMUX1511有一些问题、如下所示。
1) 1)客户 使用 PSPICE for TI 检查 TMUX1511行为。 结果如下。
/resized-image/__size/1241x736/__key/communityserver-discussions-components-files/388/7848.image001.png
S1引脚上的输入电流为2.258uA、 D1引脚上的输出电流为 1.658uA。 因此、 导通泄漏电流似乎为600nA。 不过 、数据表中的泄漏电流规格为+/-50nA、因此仿真结果太大。 我们是否可以考虑这种情况是因为 PSPICE 的 TMUX1511仿真模型不完美? 如果有其他原因、您会告知吗?
2) 2)如果输入到输出电流 小于+/-50nA、小于 导通泄漏电流规格、是否可以 使用 TMUX1511? 总之、如果 输入到输出电流为 0A、是否可以使用它?
非常感谢您的建议。
此致
山崎明久