This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在寻找一个在模拟开关上具有低泄漏电流的4051多路复用器、而 TMUX4051可能很有用。
数据表显示了24V (800nA @ 85°C)时的泄漏电流。 在我们的应用中、VDD = 5V 并且 VSS = GND = 0V。
是否提供了5V 和85°C 时的泄漏电流数据? 如果电流低于200nA、则器件可用。
提前感谢、
WIM
下面是导通状态泄漏不超过200nA 的5V、1:8开关的搜索: ti.com/switches-multiplexers/analogue/products.html#1143=8:1&3306=5&3193max=0.0004;0.2
您可能需要的 TMUX1108小于1nA。 (它没有4051引脚排列。)
您好、Wim:
查看我们团队的验证数据、可以发现该器件在5V 单电源下的导通泄漏电流低于200na。 @85c
如果您有任何其他问题、敬请告知!
此致、
卡梅隆
您好 Kameron:
您能否提供 TMUX4051漏电流的验证数据?
我还找到了 TMUX1308 (45nA@85°C)、我发现该器件没有从模拟输入到 VDD 的内部钳位二极管。 在我们的应用中、多路复用器在多个外部0-10V 信号之间切换。 这些信号带有一个 TVS 以及一个22kΩ 和10kΩ 分压器(多路复用引脚上为10/32 * 10V = 3.125V)。 当电源关闭时、TMUX1308 VDD = 0V、但10V 保持不变。 模拟输入端能否处理这种情况? 在这种情况下、我假设内部 FET 无法将输入分流到 GND。
此致、Wim
您好、Wim:
1.请发送电子邮件给我离线,以便我可以发送验证数据,因为它是内部共享的信息。
听起来您的客户在器件关闭时、正在尝试在 I/O 引脚上运行电压。 该器件不受断电保护、因此您应该预计在输出端看到信号。 我们不能保证任何性能或不会损坏器件、因为这超出了数据表规格。 我没有看到任何8:1通道的器件可以在正常运行中处理5V 电源、但让我们离线讨论
您能否详细介绍一下 您系统中的此业务案例以及此器件的用例?
此致、
卡梅隆