This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4051:TMUX4051

Guru**** 2555040 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX4051, TMUX1108, TMUX1308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1272857/tmux4051-tmux4051

器件型号:TMUX4051
主题中讨论的其他器件: TMUX1108TMUX1308

您好!

我正在寻找一个在模拟开关上具有低泄漏电流的4051多路复用器、而 TMUX4051可能很有用。

数据表显示了24V (800nA @ 85°C)时的泄漏电流。 在我们的应用中、VDD = 5V 并且 VSS = GND = 0V。

是否提供了5V 和85°C 时的泄漏电流数据? 如果电流低于200nA、则器件可用。

提前感谢、

WIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    感谢您发送此消息。

    我们明天会给出有关此问题的最新信息

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是导通状态泄漏不超过200nA 的5V、1:8开关的搜索: ti.com/switches-multiplexers/analogue/products.html#1143=8:1&3306=5&3193max=0.0004;0.2

    您可能需要的 TMUX1108小于1nA。 (它没有4051引脚排列。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    电气规格正常。 但引脚分配必须与4051相同、因为它用于多个现有 PCB。

    因此、我们就有关于 TMUX4051在5V 时的泄漏电流的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wim:

    查看我们团队的验证数据、可以发现该器件在5V 单电源下的导通泄漏电流低于200na。 @85c

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kameron:

    您能否提供 TMUX4051漏电流的验证数据?

    我还找到了 TMUX1308 (45nA@85°C)、我发现该器件没有从模拟输入到 VDD 的内部钳位二极管。 在我们的应用中、多路复用器在多个外部0-10V 信号之间切换。 这些信号带有一个 TVS 以及一个22kΩ 和10kΩ 分压器(多路复用引脚上为10/32 * 10V = 3.125V)。 当电源关闭时、TMUX1308 VDD = 0V、但10V 保持不变。 模拟输入端能否处理这种情况? 在这种情况下、我假设内部 FET 无法将输入分流到 GND。

    此致、Wim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wim:

    1.请发送电子邮件给我离线,以便我可以发送验证数据,因为它是内部共享的信息。

    听起来您的客户在器件关闭时、正在尝试在 I/O 引脚上运行电压。 该器件不受断电保护、因此您应该预计在输出端看到信号。 我们不能保证任何性能或不会损坏器件、因为这超出了数据表规格。 我没有看到任何8:1通道的器件可以在正常运行中处理5V 电源、但让我们离线讨论

    您能否详细介绍一下  您系统中的此业务案例以及此器件的用例?

    此致、

    卡梅隆