请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5A23157-Q1 您好、TI 团队、
我们正在寻找 I2C 多路复用器,下面是应用程序方框图
- 借助符合 AEC 标准、
- 温度等级:-40°C ~ 85°C
您能推荐一个合适的器件吗? 我们是否可以使用:TS5A23157QDGSRQ1用于以下实现?

此致、
维提亚
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 团队、
我们正在寻找 I2C 多路复用器,下面是应用程序方框图
您能推荐一个合适的器件吗? 我们是否可以使用:TS5A23157QDGSRQ1用于以下实现?

此致、
维提亚
您好、Vidhya:
此部件适用于您的 i2c 应用。 出于以下原因
1.通过汽车认证,可在要求的温度范围内工作。
此器件的带宽对于 i2c 来说也足够高、其中典型应用处于 KHz 范围内、而此器件可支持高达220Mhz 的频率。
3.最后、此器件将仅占用17.5pf 的电容、这小于 i2c 应用中总允许电容(400pf)的5%。
如果您有任何其他问题、敬请告知!
此致