This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23157-Q1:需要 I2C 多路复用器解决方案

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1272841/ts5a23157-q1-i2c-mux-solution-required

器件型号:TS5A23157-Q1

您好、TI 团队、

我们正在寻找 I2C 多路复用器,下面是应用程序方框图

  • 借助符合 AEC 标准、
  • 温度等级:-40°C ~ 85°C

您能推荐一个合适的器件吗? 我们是否可以使用:TS5A23157QDGSRQ1用于以下实现?

此致、

维提亚